本タブでは,アセンブル・フェーズに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
|
%ActiveProjectDir% : アクティブ・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ActiveProjectName% : アクティブ・プロジェクト名に置換します。 %BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。 %MainProjectDir% : メイン・プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %MainProjectName% : メイン・プロジェクト名に置換します。 %MicomToolPath% : 本製品のインストール・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectDir% : プロジェクト・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectName% : プロジェクト名に置換します。 %TempDir% : テンポラリ・フォルダの絶対パスに置換します。 |
||||
|
[...]ボタンをクリックし,システム・インクルード・パス順設定 ダイアログによる編集 |
||||
|
アセンブラのオプション-euc,-sjis,-latin1,-big5,-gb2312 に相当します。 なお,[繁体中国語 (-big5))],および[簡体中国語 (-gb2312)]は,[共通オプション]タブの[バージョン選択]カテゴリの[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティで[常にインストール済みの最新版]を選択し,インストールされている最新版がV2.00.00以上の場合,または[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティでV2.00.00以上を選択した場合に表示します。 また,[UTF-8 コード(-utf8)]は,[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティで[常にインストール済みの最新版]を選択し,インストールされている最新版がV2.04.00以上の場合,または[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティでV2.04.00以上を選択した場合に表示します。 |
||||
オブジェクトに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
|
%BuildModeName% : ビルド・モード名に置換します。 %MicomToolPath% : 本製品のインストール・フォルダの絶対パスに置換します。 %ProjectName% : プロジェクト名に置換します。 空欄の場合は,プロジェクト・フォルダを指定したものとみなします。 なお,本プロパティは,[共通オプション]タブの[バージョン選択]カテゴリの[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティで[常にインストール済みの最新版]を選択し,インストールされている最新版がV2.00.00未満の場合,または[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティでV2.00.00未満を選択した場合に表示します。 |
||||
|
デバッグ情報をオブジェクト・モジュール・ファイルに出力するかどうかを選択します。 アセンブラのオプション-debug,-nodebugに相当します。 なお,本プロパティは,[共通オプション]タブの[ビルド方法]カテゴリの[一括ビルドを行う]プロパティで[いいえ]を選択した場合に表示します。 |
||||
|
.OFFSETで作られる空き領域へのデータ出力を抑止するかどうかを選択します。 アセンブラのオプション-create_unfilled_areaに相当します。 なお,本プロパティは,[共通オプション]タブの[バージョン選択]カテゴリの[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティで[常にインストール済みの最新版]を選択し,インストールされている最新版がV2.03.00以上の場合,または[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティでV2.03.00以上を選択した場合に表示します。 |
||||
なお,本カテゴリは,[共通オプション]タブの[ビルド方法]カテゴリの[一括ビルドを行う]プロパティで[いいえ]を選択した場合に表示します。
なお,本カテゴリは,[共通オプション]タブの[ビルド方法]カテゴリの[一括ビルドを行う]プロパティで[いいえ]を選択した場合に表示します。
アセンブルに関するその他の詳細情報の表示,および設定の変更を行います。