本タブでは,各Cソース・ファイル,C++ソース・ファイル,アセンブラ・ソース・ファイル,オブジェクト・モジュール・ファイル,ライブラリ・ファイルに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
(1) [ビルド]
図 A.9 | プロパティ パネル:[ビルド設定]タブ(Cソース・ファイルを選択した場合) |
図 A.10 | プロパティ パネル:[ビルド設定]タブ(C++ソース・ファイルを選択した場合) |
図 A.11 | プロパティ パネル:[ビルド設定]タブ(アセンブラ・ソース・ファイルを選択した場合) |
図 A.12 | プロパティ パネル:[ビルド設定]タブ(オブジェクト・モジュール・ファイルを選択した場合) |
図 A.13 | プロパティ パネル:[ビルド設定]タブ(ライブラリ・ファイルを選択した場合) |
[各カテゴリの説明]
ビルドに関する詳細情報の表示,および設定の変更を行います。
|
ビルドの対象とする
|
選択しているファイルをビルド対象とするかどうかを選択します。
|
|
デフォルト
|
はい
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
選択しているファイルをビルド対象とします。
|
|
いいえ
|
選択しているファイルをビルド対象としません。
|
|
個別コンパイル・オプションを設定する
|
選択しているCソース・ファイルまたはC++ソース・ファイルにプロジェクトの設定とは異なるコンパイル・オプションを設定するかどうかを選択します。
なお,本プロパティは,プロジェクト・ツリー パネルでCソース・ファイルまたはC++ソース・ファイルを選択し,[ビルドの対象とする]プロパティで[はい]を選択した場合のみ表示します。
|
|
デフォルト
|
いいえ
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
選択しているCソース・ファイルまたはC++ソース・ファイルにプロジェクトの設定とは異なるオプションを設定します。
|
|
いいえ
|
選択しているCソース・ファイルまたはC++ソース・ファイルにプロジェクトの設定とは異なるオプションを設定しません。
|
|
個別アセンブル・オプションを設定する
|
選択しているアセンブラ・ソース・ファイルにプロジェクトの設定とは異なるアセンブル・オプションを設定するかどうかを選択します。
なお,本プロパティは,プロジェクト・ツリー パネルでアセンブラ・ソース・ファイルを選択し,[ビルドの対象とする]プロパティで[はい]を選択した場合のみ表示します。
|
|
デフォルト
|
いいえ
|
|
変更方法
|
ドロップダウン・リストによる選択
|
|
指定可能値
|
はい
|
選択しているアセンブラ・ソース・ファイルにプロジェクトの設定とは異なるオプションを設定します。
|
|
いいえ
|
選択しているアセンブラ・ソース・ファイルにプロジェクトの設定とは異なるオプションを設定しません。
|
|
ファイル形式
|
選択しているファイルの形式を表示します。
|
|
デフォルト
|
C言語ソース(Cソース・ファイルを選択している場合)
C++言語ソース(C++ソース・ファイルを選択している場合)
アセンブリ・ソース(アセンブラ・ソース・ファイルを選択している場合)
オブジェクト(オブジェクト・モジュール・ファイルを選択している場合)
ライブラリ(ライブラリ・ファイルを選択している場合)
|
|
変更方法
|
変更不可
|