17.5.12	 初期化ルーチン情報
 なお,初期化ルーチン情報として定義可能な数は,0〜254個に限られます。
 
  	
 ATT_INI ( { initatr, exinf, inirtn } );
 | 
 
 以下に,初期化ルーチン情報で記述する項目について示します。
 
 初期化ルーチンの属性(記述言語)を指定します。
なお,
iniatrとして指定可能な値は“TA_HLNG,TA_ASMのいずれか”に限られます。
 
 初期化ルーチンに引き渡す拡張情報を指定します。
なお,
exinfとして指定可能な値は“0x0〜0xffffffff,またはシンボル名”に限られます。
 
 備考	 対象初期化ルーチンは,
exinfを関数パラメータと同様に取り扱うことで操作可能となります。
 
 初期化ルーチンの起動アドレスを指定します。
なお,
inirtnとして指定可能な値は“0x0〜0xfffffffeの2バイト境界値,またはシンボル名”に限られます。
 
 備考	 初期化ルーチンを以下のように記述した場合,
inirtnに指定するシンボル名はfunc_iniになります。
 
 
 #include        <kernel.h>
 
 
 
 void
 
 func_ini ( VP_INT exinf )
 
 {
         ............
         ............
 
 
         return;
 }
 
 |