デバイス共通のオブジェクト・ファイルを生成することを指定します。
[指定形式]
エラーとなります。
ただし,-V/-hオプションを指定している場合は,エラーとなりません。
[詳細説明]
- | デバイス共通のオブジェクト・ファイルを生成することを指定します。 |
- | 本オプションを指定した場合,ターゲットの命令セット・アーキテクチャの命令のみを使用し,また,命令セット・アーキテクチャに対応した共通のマジック・ナンバseriesをオブジェクト・ファイルに埋め込みます。 |
- | seriesに指定可能なものを以下に示します。
これ以外のものを指定した場合は,エラーとなります。 |
|
v850e3v5
|
命令セット・アーキテクチャがV850E3V5である品種をターゲット・デバイスとして指定したものとのリンクが可能です。
|
|
rh850
|
“v850e3v5”を指定した場合と同じです。
|
- | seriesを省略した場合は,エラーとなります。 |
[使用例]
- | 生成するオブジェクト・ファイルに,命令セット・アーキテクチャがV850E3V5である品種に共通のマジック・ナンバを埋め込みます。 |
>asrh -Xcommon=v850e3v5 main.asm
|