指定したコア向けのオブジェクトを生成することを指定します。
[指定形式]
 
-Xcommonオプションを指定した場合,G3M向けオブジェクトを生成します。
[詳細説明]
-  | コアcore向けのオブジェクトを生成することを指定します。  | 
 
-  | coreに指定可能なものを以下に示します。 
これ以外のものを指定した場合は,エラーとなります。  | 
 
| 
 
g3m 
 | 
 
G3M向けオブジェクトを生成します。 
 | 
| 
 
g3k 
 | 
 
G3K向けオブジェクトを生成します。 
 | 
| 
 
g3mh 
 | 
 
G3MH向けオブジェクトを生成します。 
 | 
| 
 
g3kh 
 | 
 
G3KH向けオブジェクトを生成します。 
 | 
 
 
[使用例]
-  | G3M向けオブジェクトを生成することを指定します。  | 
 
>asrh -Xcpu=g3m -Xcommon=rh850 main.asm 
 |