EIレベル例外からの復帰を行います。(Return from Trap or Interrupt)
[指定形式]
[機能]
EIレベル例外から復帰する命令です。EIPC,EIPSWから復帰PCとPSWを取り出し,PC,PSWに設定し制御を移します。
また,EP=0の場合,割り込み(EIINTn)処理を終了したため,ISPRレジスタの所定のビットをクリアします。
[詳細説明]
- | アセンブラでは,機械語命令のeiret命令が1つ生成されます。 |
[フラグ]
|
CY
|
EIPSWから読み出した値が設定される
|
|
OV
|
EIPSWから読み出した値が設定される
|
|
S
|
EIPSWから読み出した値が設定される
|
|
Z
|
EIPSWから読み出した値が設定される
|
|
SAT
|
EIPSWから読み出した値が設定される
|