ソフトウエア・トラップを発生させます。(Trap)
[指定形式]
vectorに指定できるものを次に示します。
[機能]
ソフトウエア・トラップを発生させます。注
注 | 機能の詳細に関しては,各デバイスのユーザーズ・マニュアルを参照してください。 |
[フラグ]
[注意事項]
- | vectorに0〜31の範囲を越える絶対値式を指定した場合,次のメッセージが出力され,指定した値の下位5ビット注を用いてアセンブルが続行されます。 |
|
W0550011 : イミーディエトの値が指定可能な値の範囲を越えています。
|
注 | 機械語命令のtrap命令は,オペランドに0〜31(0x0〜0x1F)の範囲のイミーディエトをとります。 |