浮動小数点除算(倍精度)を行います。(Floating-point Divide (Double))
[指定形式]
[機能]
汎用レジスタreg2で指定されるレジスタ・ペアにある倍精度浮動小数点形式の内容を汎用レジスタreg1で指定されるレジスタ・ペアにある倍精度浮動小数点形式の内容で除算し,汎用レジスタreg3で指定されるレジスタ・ペアに格納します。演算は無限精度であるかのように実行し,結果を現在の丸めモードに従って丸めます。
[詳細説明]
-  | アセンブラでは,機械語命令のdivf.d命令が1つ生成されます。  |