浮動小数点比較(倍精度)を行います。(Floating-point Compare (Double))
[指定形式]
-  | cmpf.d  imm4, reg1, reg2, cc#3  | 
 
 
imm4に指定できるものを次に示します。
[機能]
-  | “cmpf.d imm4, reg1, reg2, cc#3”の形式  | 
 
reg2で指定されるレジスタ・ペアにある倍精度浮動小数点形式の内容を,比較条件imm4により,reg1で指定されるレジスタ・ペアにある倍精度浮動小数点形式の内容と比較します。結果(真ならば1,偽ならば0)をcc#3で指定されるFPSRレジスタのコンディション・ビット(CC(7:0)ビット:ビット31〜24)にセットします。cc#3が省略された場合はCC0ビット(ビット24)にセットします。
-  | “cmpfcnd.d reg1, reg2”の形式  | 
 
cmpfcnd.dにより対応するcmpf.d命令が生成され(「表 5.50  cmpfcnd.d命令一覧」を参照),“cmpf.d imm4, reg1, reg2, cc#3”の形式に展開されます。reg2で指定されるレジスタ・ペアにある倍精度浮動小数点形式の内容を,比較条件により,reg1で指定されるレジスタ・ペアにある倍精度浮動小数点形式の内容と比較します。結果(真ならば1,偽ならば0)をcc#3で指定されるFPSRレジスタのコンディション・ビット(CC(7:0)ビット:ビット31〜24)にセットします。cc#3が省略された場合はCC0ビット(ビット24)にセットします。
[詳細説明]
-  | “cmpf.d imm4, reg1, reg2, cc#3”の形式の命令に対し,アセンブラでは,機械語命令のcmpf.d命令が1つ生成されます。  | 
 
-  | “cmpfcnd.d reg1, reg2”の形式の命令に対し,アセンブラでは,対応するcmpf.d命令が生成され(「表 5.50  cmpfcnd.d命令一覧」参照),“cmpf.d imm4, reg1, reg2, cc#3”の形式に展開されます。  | 
 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 
cmpff.d 
 | 
 
FALSE 
 | 
 
常に偽 
 | 
 
cmpf.d 0x0 
 | 
| 
 
cmpfun.d 
 | 
 
Unordered 
 | 
 
reg1, reg2の少なくとも一方が非数 
 | 
 
cmpf.d 0x1 
 | 
| 
 
cmpfeq.d 
 | 
 
reg2 = reg1 
 | 
 
いずれも非数ではなく,かつ等しい 
 | 
 
cmpf.d 0x2 
 | 
| 
 
cmpfueq.d 
 | 
 
reg2 ?= reg1 
 | 
 
少なくとも一方が非数か,等しい 
 | 
 
cmpf.d 0x3 
 | 
| 
 
cmpfolt.d 
 | 
 
reg2 < reg1 
 | 
 
いずれも非数ではなく,かつより小さい 
 | 
 
cmpf.d 0x4 
 | 
| 
 
cmpfult.d 
 | 
 
reg2 ?< reg1 
 | 
 
少なくとも一方が非数か,より小さい 
 | 
 
cmpf.d 0x5 
 | 
| 
 
cmpfole.d 
 | 
 
reg2 ≦ reg1 
 | 
 
いずれも非数ではなく,かつより小さいか,等しい 
 | 
 
cmpf.d 0x6 
 | 
| 
 
cmpfule.d 
 | 
 
reg2 ?≦ reg1 
 | 
 
少なくとも一方が非数か,より小さいか,等しい 
 | 
 
cmpf.d 0x7 
 | 
| 
 
cmpfsf.d 
 | 
 
FALSE 
 | 
 
常に偽 
 | 
 
cmpf.d 0x8 
 | 
| 
 
cmpfngle.d 
 | 
 
Unordered 
 | 
 
reg1, reg2の少なくとも一方が非数 
 | 
 
cmpf.d 0x9 
 | 
| 
 
cmpfseq.d 
 | 
 
reg2 = reg1 
 | 
 
いずれも非数ではなく,かつ等しい 
 | 
 
cmpf.d 0xA 
 | 
| 
 
cmpfngl.d 
 | 
 
reg2 ?= reg1 
 | 
 
少なくとも一方が非数か,等しい 
 | 
 
cmpf.d 0xB 
 | 
| 
 
cmpflt.d 
 | 
 
reg2 < reg1 
 | 
 
いずれも非数ではなく,かつより小さい 
 | 
 
cmpf.d 0xC 
 | 
| 
 
cmpfnge.d 
 | 
 
reg2 ?< reg1 
 | 
 
少なくとも一方が非数か,より小さい 
 | 
 
cmpf.d 0xD 
 | 
| 
 
cmpfle.d 
 | 
 
reg2 ≦ reg1 
 | 
 
いずれも非数ではなく,かつより小さいか,等しい 
 | 
 
cmpf.d 0xE 
 | 
| 
 
cmpfngt.d 
 | 
 
reg2 ?≦ reg1 
 | 
 
少なくとも一方が非数か,より小さいか,等しい 
 | 
 
cmpf.d 0xF 
 | 
 
[注意事項]
-  | cmpf.d命令のimm4に4ビットの範囲を越える絶対値式を指定した場合,次のメッセージを出力し,指定した値の下位4ビットを用いてアセンブルを続行します。  | 
 
| 
 
W0550011 : イミーディエトの値が指定可能な値の範囲を越えています。 
 |