ROMセクション、RAMセクション、およびプログラムセクションの合計サイズを出力します。
合計の出力例を示します。
| *** Total Section Size *** RAMDATA SECTION:        00000660 Byte(s) (1) ROMDATA SECTION:        00000174 Byte(s) (2) PROGRAM SECTION:        000016d6 Byte(s) (3) | 
|  |  | 
|  | 
RAMデータセクションの合計サイズ | 
|  | 
ROMデータセクションの合計サイズ | 
|  | 
プログラムセクションの合計サイズ |