[メモリ・エリア]タブ

RI78V4のメモリ・エリア情報(領域名,先頭アドレスなど)を表示します。

図A―3  [メモリ・エリア]タブ



ここでは,次の項目について説明します。

- [オープン方法]

- [各エリアの説明]

- [コンテキスト・メニュー]

[オープン方法]

- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択

- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択

[各エリアの説明]

(1) 情報表示エリア

RI78V4のメモリ・エリア情報(領域名,先頭アドレスなど)を表示します。

なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。

領域名

アイコン,および管理対象メモリ領域の名前を以下の形式で表示します。

アイコン 名前

kernel_system

RI78V4のカーネル・コードが割り付けられる領域

kernel_system_timer_n

システム・タイマ割り込み,および,割り込みハンドラのfar分岐情報のコードが割り付けられる領域

kernel_info

RI78V4のバージョンなどといった情報が割り付けられる領域

kernel_const

kernel_const_f

動的に変化することのないOS資源に関する初期情報がシステム情報テーブルとして割り付けられる領域

kernel_stack

システム・スタック,および,タスク・スタックが割り付けられる領域

kernel_data

RI78V4が管理する各種オブジェクトが割り付けられる領域

kernel_data_init

RI78V4の初期化情報が割り付けられる領域

kernel_workn

データ・キュー,および,固定長メモリ・プールが割り付けられる領域

kernel_data_trace_n

kernel_const_trace_f

トレースデータ,および,トレースデータ取得に必要な情報が割り付けられる領域

kernel_system_trace_f

トレースを取得するためのコードが割り付けられる領域

kernel_sbss

RI78V4が使用するSADDR領域

先頭アドレス

管理対象メモリ領域の先頭アドレスを表示します。

サイズ

管理対象メモリ領域のサイズ(単位:バイト)を表示します。



備考  メモリ・エリア情報(領域名,先頭アドレスなど)の各セルをダブルクリックした際には,管理対象メモリ領域の内容をメモリ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。

[コンテキスト・メニュー]

マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。

(1) ヘッダ行

表示

表示有無を選択するためのカスケード・メニューを表示します。

選択項目名

選択項目として,以下を表示します。

領域名,先頭アドレス,サイズ

チェック状態

該当項目を表示します。

非チェック状態

該当項目を表示しません。

表記

表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。

選択項目名

選択項目として,以下を表示します。

先頭アドレス,サイズ

10進数

該当項目を10進数で表示します。

16進数

該当項目を16進数で表示します。



(2) フッタ行

メモリへジャンプ(先頭アドレス)

メモリ パネルをオープンし,管理対象メモリ領域の内容を表示します。

表示項目のリセット

表示状態(表示有無,表記進数,表示順序,表示幅など)を初期状態に戻します。