[セマフォ]タブ

RI78V4のセマフォ情報(セマフォ名,IDなど)を表示します。

図A―5  [セマフォ]タブ



ここでは,次の項目について説明します。

- [オープン方法]

- [各エリアの説明]

- [コンテキスト・メニュー]

[オープン方法]

- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択

- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択

[各エリアの説明]

(1) 情報表示エリア

(a) 第1階層

RI78V4のセマフォ情報(セマフォ名,IDなど)を表示します。

なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。

セマフォ名

セマフォの現在状態を示すアイコン,およびセマフォの名前を以下の形式で表示します。

アイコン 名前

なお,名前が未定義の場合には,“ID”が表示されます。

待ちタスクあり

待ちタスクなし

ID

セマフォのIDを表示します。

キュー状態

セマフォの現在状態を表示します。

Waiting Tasks

待ちタスクあり

Empty

待ちタスクなし

現在の資源数

セマフォの現在資源数を表示します。

最大資源数

セマフォの最大資源数“127”を表示します。

初期資源数

セマフォの初期資源数を表示します。

属性

タスクのキューイング方式“TA_TFIFO”を表示します。

TA_TFIFO

資源の獲得要求を行った順



(b) 第2階層

セマフォの待ちキューにタスクがキューイングされている場合に限り,待ちタスク情報(タスク名,IDなど)を表示します。

なお,待ちタスク情報についての詳細は,[タスク]タブを参照してください。

図A―6  [セマフォ]タブ(待ちタスク情報)



備考1.  待ちタスク情報(タスク名,ID,状態,待ち要因,待ちデータ,残り時間,割り込み,現在の優先度,タスク起動アドレス,現在のPC)の各セルをダブルクリックした際には,タスクのソース・ファイルをエディタ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。

2.  待ちタスク情報(現在のタスクSP)のセルをダブルクリックした際には,タスク・スタックの内容をメモリ パネルに表示し,該当部にキャレットを移動します。

[コンテキスト・メニュー]

マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。

(1) ヘッダ行

表示

表示有無を選択するためのカスケード・メニューを表示します。

選択項目名

選択項目として,以下を表示します。

セマフォ名,ID,キュー状態,現在の資源数,最大資源数,初期資源数,属性

チェック状態

該当項目を表示します。

非チェック状態

該当項目を表示しません。

表記

表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。

選択項目名

選択項目として,以下を表示します。

ID,現在の資源数,最大資源数,初期資源数

10進数

該当項目を10進数で表示します。

16進数

該当項目を16進数で表示します。



(2) フッタ行

表示項目のリセット

表示状態(表示有無,表記進数,表示順序,表示幅など)を初期状態に戻します。