メモリ・マッピングの設定をメモリ種別ごとに行います。
注意  | 選択したマイクロコントローラがマルチコア対応版の場合,コア(PE)の選択を切り替えることにより,PEごとのメモリ・マッピングの状況を表示します(「2.7  コア(PE)の選択」参照)。  | 
 
図 A.30  | メモリ・マッピング ダイアログ【Full-spec emulator】【E1】【E20】  | 
 
図 A.31  | メモリ・マッピング ダイアログ【シミュレータ】  | 
 
 
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
注意  | プログラム実行中は,このダイアログをオープンすることはできません。  | 
 
[各エリアの説明]
新たに追加するメモリ・マッピングの情報を指定します。
このエリアはシミュレータ以外では常に無効です。
追加するメモリ・マッピングのメモリ種別を次のドロップダウン・リストより選択します(デフォルトで選択される項目は使用するデバッグ・ツールに依存します)。
| 
 
Temporary 
 | 
 
ユーザ・プログラムからアクセス可能なテスト用の領域です。 
[Access prohibited]と重なる領域にのみ追加できます。 
 | 
 
 
なお,メモリ・マッピングが可能な属性/サイズは次のとおりです。
○:可能
−:不可
追加するメモリ・マッピングの開始アドレスと終了アドレスを指定します。それぞれのテキスト・ボックスに,16進数を直接入力します。
ただし,次の指定の場合,新たにメモリ・マッピングを追加することはできません(このエリアの[追加]ボタンをクリックした際に,メッセージを表示します)。
-  | メモリ種別として[Temporary]を選択した際に,指定したアドレス範囲が[Access prohibited]以外のメモリ領域と重複している場合  | 
 
この項目は常に無効です。
| 
 | 
 | 
| 
 
追加 
 | 
 
このエリアで指定した内容をメモリ・マッピングに追加します。 
追加されたメモリ・マッピングは,[マッピング済みメモリ一覧]エリアに表示されます。なお,[OK]ボタンを押下するまでは,変更内容の設定は行われません。 
 | 
 
追加メモリ・マッピング指定エリアで追加したメモリ・マッピングと,マイクロコントローラ内のメモリ・マッピングの情報を表示します。
このエリアを編集することはできません。
| 
 
メモリ種別 
 | 
 
次のメモリ種別を表示します。 
 | 
| 
 
アドレス範囲 
 | 
 
アドレス範囲を<開始アドレス>-<終了アドレス>で表示します。 
“0x”を付与した16進数表示固定です。 
 | 
| 
 
サイズ 
 | 
 
サイズを10進数で表示します(単位:バイト/Kバイト注2)。 
 | 
| 
 
アクセス幅 
 | 
 
アクセス幅を表示します(単位:ビット)。 
 | 
 
-  | Self,PCU等の固有名称(例:PCU,Self,Primary,Secondary)  | 
 
注 2.  | 1024の倍数の場合のみ,Kバイト単位で表示します。  | 
 
| 
 | 
 | 
| 
 
削除 
 | 
 
このエリアで選択しているメモリ・マッピングを削除します。 
削除できるメモリ領域は,ユーザが追加したメモリ・マッピングのみです(マイクロコントローラ内のメモリ・マッピングを削除することはできません)。 
 | 
 
[機能ボタン]
| 
 | 
 | 
| 
 
OK 
 | 
 
現在設定されているメモリ・マッピングをデバッグ・ツールに設定し,このダイアログをクローズします。 
 | 
| 
 
キャンセル 
 | 
 
メモリ・マッピングの変更を無効とし,このダイアログをクローズします。 
 | 
| 
 
ヘルプ 
 | 
 
このダイアログのヘルプを表示します。 
 |