コア単体のデバッグを行う際において,そのアプリケーション・プロジェクトが複数のブート・ローダ・プロジェクトの構成要素となっている場合,優先してデバッグ対象とするブート・ローダ・プロジェクトを選択します。
各ブート・ローダ・プロジェクト(マルチコア設定ツール)のプロパティ パネルにおいて,[デバッグ]カテゴリ内[デバッグ時に優先する]プロパティがすべて[はい],またはすべて[いいえ]に選択されている状態で次の操作を行った場合
デバッグ・ツールとの通信開始(「2.4.1 デバッグ・ツールを接続する」参照) |
表示されるブート・ローダ・プロジェクトの一覧から,他のブート・ローダ・プロジェクトより優先してデバッグ対象とするブート・ローダ・プロジェクトを選択します。
選択したブート・ローダ・プロジェクトを優先してデバッグ対象とします。 また,選択したブート・ローダ・プロジェクトのみがデバッグ対象の優先プロジェクトとなるように,すべてのブート・ローダ・プロジェクトのプロパティ設定([デバッグ]カテゴリ→[デバッグ時に優先する]プロパティ)を変更します。 |
|