アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,定義マクロの設定/参照を行います。
[指定形式]
build.Compile.Macro = macrolist
|
[設定]
|
|
|
|
macrolist
|
定義マクロを文字列のリストで設定します。
|
[参照]
定義マクロのリスト
[詳細説明]
- | アクティブ・プロジェクトのコンパイル・オプションである,定義マクロの設定/参照を行います。 |
- | 設定を変更する場合は,参照したリストに対して追加/変更してください。 |
[使用例]
>>>macrolist = build.Compile.Macro …現在の設定を参照して定義マクロを追加
>>>print macrolist
['RL78']
>>>macrolist.append('78K')
>>>build.Compile.Macro = macrolist
>>>print build.Compile.Macro
['RL78', '78K']
>>>
>>>macrolist = ['macro1', 'macro2'] …複数の定義マクロを設定
>>>build.Compile.Macro = macrolist
>>>print build.Compile.Macro
['macro1', 'macro2']
|