|
build.ROMization.OutputObjectFile
|
アクティブ・プロジェクトのROM化プロセス・オプションである,ROM化用オブジェクト・ファイルの出力の設定/参照を行います。【CA850】【CX】【CA78K0R】
[指定形式]
build.ROMization.OutputObjectFile = bool
|
[設定]
|
|
|
|
bool
|
ROM化用オブジェクト・ファイルを出力するかどうかを設定します。
True :ROM化用オブジェクト・ファイルを出力します。
False :ROM化用オブジェクト・ファイルを出力しません。
|
[参照]
ROM化用オブジェクト・ファイルを出力する場合 : True
ROM化用オブジェクト・ファイルを出力しない場合 : False
サポートしていないコンパイラの場合 : None
[詳細説明]
- | アクティブ・プロジェクトのROM化プロセス・オプションである,ROM化用オブジェクト・ファイルの出力の設定/参照を行います。 |
[使用例]
>>>setting = build.ROMization.OutputObjectFile
>>>print setting
True
>>>build.ROMization.OutputObjectFile = False
>>>print build.ROMization.OutputObjectFile
False
|