状態線表示選択 ダイアログ

解析結果 パネルの解析情報図エリアに処理プログラムの実行遷移状況として表示する状態線の種類,およびリアルタイムOS資源の利用状況として表示するイベント・マークの表示有無を設定します。

図A―9  状態線表示選択 ダイアログ



ここでは,次の項目について説明します。

- [オープン方法]

- [各エリアの説明]

- [機能ボタン]

[オープン方法]

- 解析結果 パネルのツールバーに配置されている ボタンを押下

[各エリアの説明]

(1) 状態線選択エリア

該当状態線,または該当イベント・マークを解析結果 パネルの解析情報図エリアに表示するか否かを選択します。

チェック状態

該当状態線,または該当イベント・マークを解析結果 パネルの解析情報図エリアに表示します。

非チェック状態

該当状態線,または該当イベント・マークを解析結果 パネルの解析情報図エリアから非表示とします。



[機能ボタン]

ボタン

機能

デフォルト

解析結果 パネルの解析情報図エリアに表示する状態線の種類,およびイベント・マークの表示有無を初期状態に戻します。

閉じる

本ダイアログをクローズします。