列の選択 ダイアログ

解析結果 パネルの解析情報表エリアにCPUの使用状況として表示する項目の種類を設定します。

図A―7  列の選択 ダイアログ



ここでは,次の項目について説明します。

- [オープン方法]

- [各エリアの説明]

- [機能ボタン]

[オープン方法]

- 解析結果 パネルの解析情報表エリアの左上に配置されている ボタンを押下

[各エリアの説明]

(1) 項目選択エリア

該当項目を解析結果 パネルの解析情報表エリアに表示するか否かを選択します。

チェック状態

該当項目を解析結果 パネルの解析情報表エリアに表示します。

非チェック状態

該当項目を解析結果 パネルの解析情報表エリアから非表示とします。



[機能ボタン]

ボタン

機能

デフォルト

解析結果 パネルの解析情報表エリアに表示する項目の種類,および項目の並び順を初期状態に戻します。

閉じる

本ダイアログをクローズします。