2.3 出力ファイルの種類を設定する

ビルドの生成物として出力するファイルの種類を設定します。

(1)

アプリケーション用のプロジェクト

ロード・モジュール・ファイルを出力します。

ロード・モジュール・ファイルがデバッグ対象となります。

ビルドの生成物として,ロード・モジュール・ファイルのほかに出力するファイルの種類を選択します。

 

プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[ヘキサ出力オプション]タブを選択します。[ヘキサ・フォーマット]カテゴリの[ヘキサ・ファイル・フォーマット]プロパティにおいて,ファイルの種類を選択してください。

図 2.4

[ヘキサ・ファイル・フォーマット]プロパティ

 

-

[インテル拡張ヘキサ・ファイル(-FOrm=Hexadecimal)]を選択した場合

ロード・モジュール・ファイルから,インテル拡張ヘキサ・ファイルを出力します。

-

[モトローラ・Sタイプ・ファイル(-FOrm=Stype)]を選択した場合(デフォルト)

ロード・モジュール・ファイルから,モトローラ・Sタイプ・ファイルを出力します。

-

[バイナリ・ファイル(-FOrm=Binary)]を選択した場合

ロード・モジュール・ファイルから,バイナリ・ファイルを出力します。

注意

デバッグ対象の設定については,[共通オプション]タブの[出力ファイルの種類と場所]カテゴリの[出力ファイルの種類]プロパティを参照してください。

(2)

ライブラリ用のプロジェクト

プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[ライブラリ生成オプション]タブを選択します。[出力ファイル]カテゴリの[出力ファイル・フォーマット]プロパティにおいて,ファイルのフォーマットを選択してください。

図 2.5

[出力ファイル・フォーマット]プロパティ

 

-

[ユーザ・ライブラリ・ファイル(-FOrm=Library=U)]を選択した場合(デフォルト)

ユーザ・ライブラリ・ファイルを出力します。

-

[システム・ライブラリ・ファイル(-FOrm=Library=S)]を選択した場合

システム・ライブラリ・ファイルを出力します。

-

[リロケータブル・ファイル(-FOrm=Relocate)]を選択した場合

リロケータブル・ファイルを出力します。

 

出力ファイルの拡張子が変更される場合,以下のメッセージ ダイアログがオープンします。

図 2.6

メッセージ ダイアログ

 

ダイアログ上で[はい]をクリックすると,ファイルの拡張子を出力ファイルの種類に応じた拡張子に置き換えます。[いいえ]をクリックすると,現在のファイルの拡張子を置き換えません。