2.11.2 ファイル単位でコンパイル/アセンブル・オプションを設定する

プロジェクトに追加している各ソース・ファイルに対して,コンパイル・オプション,またはアセンブル・オプションを個別に設定することができます。

(1)

Cソース・ファイルにコンパイル・オプションを設定する場合

プロジェクト・ツリー でCソース・ファイルを選択し,プロパティ パネルの[ビルド設定]タブを選択します。[ビルド]カテゴリの[個別コンパイル・オプションを設定する]プロパティで[はい]を選択すると,「メッセージ ダイアログ」がオープンします。

図 2.69

[個別コンパイル・オプションを設定する]プロパティ

図 2.70

メッセージ ダイアログ

 

ダイアログ上で[はい]をクリックすると,[個別コンパイル・オプション(C)]タブが表示されます。

図 2.71

プロパティ パネル:[個別コンパイル・オプション(C)]タブ

 

タブ上で必要なプロパティを設定することにより,Cソース・ファイルに対するコンパイル・オプションを設定することができます。なお,本タブは,デフォルトでは[コンパイル・オプション]タブの設定内容を継承します。

(2)

C++ソース・ファイルにコンパイル・オプションを設定する場合

プロジェクト・ツリー でC++ソース・ファイルを選択し,プロパティ パネルの[ビルド設定]タブを選択します。[ビルド]カテゴリの[個別コンパイル・オプションを設定する]プロパティで[はい]を選択すると,「メッセージ ダイアログ」がオープンします。

図 2.72

[個別コンパイル・オプションを設定する]プロパティ

 

図 2.73

メッセージ ダイアログ

 

ダイアログ上で[はい]をクリックすると,[個別コンパイル・オプション(C++)]タブが表示されます。

図 2.74

プロパティ パネル:[個別コンパイル・オプション(C++)]タブ

 

タブ上で必要なプロパティを設定することにより,C++ソース・ファイルに対するコンパイル・オプションを設定することができます。なお,本タブは,デフォルトでは[コンパイル・オプション]タブの設定内容を継承します。

(3)

アセンブラ・ソース・ファイルにアセンブル・オプションを設定する場合

プロジェクト・ツリー でアセンブラ・ソース・ファイルを選択し,プロパティ パネルの[ビルド設定]タブを選択します。[ビルド]カテゴリの[個別アセンブル・オプションを設定する]プロパティで[はい]を選択すると,「メッセージ ダイアログ」がオープンします。

図 2.75

[個別アセンブル・オプションを設定する]プロパティ

図 2.76

メッセージ ダイアログ

 

ダイアログ上で[はい]をクリックすると,[個別アセンブル・オプション]タブが表示されます。

図 2.77

プロパティ パネル:[個別アセンブル・オプション]タブ

 

タブ上で必要なプロパティを設定することにより,アセンブラ・ソース・ファイルに対するアセンブル・オプションを設定することができます。なお,本タブは,デフォルトでは[アセンブル・オプション]タブの設定内容を継承します。