r_dmacn_callback_transfer_end


チャネル n の転送終了割り込みに伴う処理を行います。

備考

本API関数は,チャネルnの転送終了割り込みに対応した割り込み処理 r_dmac_dmacni_interrupt のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

[指定形式]

void    r_dmacn_callback_transfer_end ( void );

備考

n は,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし