ルネサス
r_dmacn_callback_transfer_escape_end
チャネル n のエスケープ転送終了割り込みに伴う処理を行います。
備考
本API関数は,チャネルnのエスケープ転送終了割り込みに対応した割り込み処理 r_dmac_dmacni_interrupt のコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
void r_dmacn_callback_transfer_escape_end ( void );
n は,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]