ルネサス
R_LPC_ChangeOperatingPowerControl
MCUの動作電力制御状態を変更します。
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
#include "r_cg_lpc.h"
MD_STATUS R_LPC_ChangeOperatingPowerControl ( operating_mode_t mode );
[引数]
I/O
引数
説明
I
operating_mode_t mode;
動作電力制御状態の種類
HIGH_SPEED : 高速動作モード
MIDDLE_SPEED : 中速動作モード
LOW_SPEED : 低速動作モード
[戻り値]
マクロ
MD_OK
正常終了
MD_ERROR1
低速動作モードへの変更が異常終了
MD_ERROR2
中速動作モードへの変更が異常終了
MD_ARGERROR
引数modeの指定が不正