R_LPC_ChangeSleepModeReturnClock


スリープ・モードが解除された際に選択されるクロック・ソースを設定します。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
#include    "r_cg_lpc.h"
MD_STATUS   R_LPC_ChangeSleepModeReturnClock ( return_clock_t clock );

[引数]

I/O

引数

説明

I

return_clock_t  clock;

クロック・ソースの種類

RETURN_LOCO : 低速オンチップ・オシレータ

RETURN_HOCO : 高速オンチップ・オシレータ

RETURN_MAIN_CLOCK : メイン・クロック発振器

RETURN_DISABLE : クロック・ソースの切り替えを行わない

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ERROR1

低速動作モードへの変更が異常終了

MD_ARGERROR

引数clockの指定が不正