ルネサス
r_mtu3_tcivn_interrupt
オーバフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,タイマ・カウンタ(TCNT)がオーバフローした場合に発生するオーバフロー割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_mtu3_tcivn_interrupt ( void );
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]