ルネサス
r_mtu3_tciun_interrupt
アンダフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,タイマ・カウンタ(TCNT)がアンダフローした場合に発生するアンダフロー割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_mtu3_tciun_interrupt ( void );
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]