r_poe2_oein_interrupt


アウトプット・イネーブル割り込みn(OEIn)の発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,端子(POE0#,POE1#,POE2#,POE3#,POE8#のいずれか)がハイインピーダンスとなった場合,または出力短絡フラグ1がセットされた場合に発生するアウトプット・イネーブル割り込みn(OEIn)に対応した割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_poe2_oein_interrupt ( void );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし