3.2.14 ポート・アウトプット・イネーブル2(POE2)

以下に,コード生成ツールがポート・アウトプット・イネーブル2用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.14

ポート・アウトプット・イネーブル2用API関数

API関数名

機能概要

R_POE2_Create

ポート・アウトプット・イネーブル2を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_POE2_Create_UserInit

ポート・アウトプット・イネーブル2に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_poe2_oein_interrupt

アウトプット・イネーブル割り込みn(OEIn)の発生に伴う処理を行います。

R_POE2_Start

MTU相補PWM出力端子をハイインピーダンスとします。

R_POE2_Stop

MTU相補PWM出力端子のハイインピーダンスを解除します。