ルネサス
r_poe3_oein_interrupt
アウトプット・イネーブル割り込みn(OEIn)の発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,アウトプットイネーブル割り込みOEInに対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_poe3_oein_interrupt ( void );
n はアウトプットイネーブル割り込み要因番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]