3.2.15 ポート・アウトプット・イネーブル3(POE3)

以下に,コード生成ツールがポート・アウトプット・イネーブル3用として出力するAPI関数の一覧を示します。

表 3.15

ポート・アウトプット・イネーブル3用API関数

API関数名

機能概要

R_POE3_Create

ポート・アウトプット・イネーブル3を制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_POE3_Create_UserInit

ポート・アウトプット・イネーブル3に関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_poe3_oein_interrupt

アウトプット・イネーブル割り込みn(OEIn)の発生に伴う処理を行います。

R_POE3_Start

MTU相補PWM出力端子をハイインピーダンスとします。

R_POE3_Stop

MTU相補PWM出力端子のハイインピーダンスを解除します。