r_rspin_callback_error


RSPIエラー割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,r_rspin_error_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_rspin_callback_error ( uint8_t err_type );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint8_t err_type;

RSPIエラー割り込みの発生要因(x部は不定)

xxxx00x1B : オーバラン・エラーの検出

xxxx01x0B : モード・フォルト・エラーの検出

xxxx10x0B : パリティ・エラーの検出

[戻り値]

なし