ルネサス
r_rspin_callback_transmitend
RSPIアイドル割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,r_rspin_idle_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
static void r_rspin_callback_transmitend ( void );
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]