ルネサス
r_scifan_callback_transmitend
トランスミットエンド割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考
本 API 関数は,トランスミットエンド割り込みに対応した割り込み処理 r_scifan_teif_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
static void r_scifan_callback_trasnmitend ( void );
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]