ルネサス
R_SCIFAn_Serial_Send
調歩同期式モードで、送信を開始します。
備考 1.
本 API 関数では,引数 tx_buf で指定されたバッファから 1 バイト単位の送信を引数 tx_num で指定された回数だけ繰り返し行います。
備考 2.
本 API 関数の呼び出し以前に R_SCIFAn_Start を呼び出す必要があります。
[指定形式]
MD_STATUS R_SCIFAn_Serial_Send ( uint8_t * const tx_buf, uint16_t tx_num );
備考
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
I
uint8_t * const tx_buf;
送信するデータを格納したバッファへのポインタ
uint16_t tx_num;
送信するデータの総数
[戻り値]
マクロ
MD_OK
正常終了
MD_ARGERROR
引数の指定が不正