ルネサス
[RI600PX]タブ 概要 本タブでは,使用するRI600PXに対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示を行います。 - バージョン情報 表示イメージ 機能 1 ) [バージョン情報] RI600PXのバージョンに関する詳細情報の表示を行います。 カーネル・バージョン 使用するRI600PXのバージョンを表示します。 デフォルト インストールしているRI600PXのバージョン 変更方法 変更不可 インストール・フォルダ 使用するRI600PXがインストールされているフォルダを絶対パスで表示します。 デフォルト 使用するRI600PXがインストールされているフォルダ 変更方法 変更不可 エンディアン プロジェクトで設定しているエンディアンを表示します。 ビルド・ツールの[エンディアンの選択]プロパティで選択しているレジスタ・モードと同じ値が表示されます。 デフォルト ビルド・ツールでのプロパティで選択しているエンディアン 変更方法 変更不可