ルネサス
ena_tex 概要 タスク例外処理の許可 C言語形式 ER ena_tex ( void ); パラメータ なし 機能 自タスクのタスク例外処理を許可します。 戻り値 マクロ 数値 意味 E_OK 0 正常終了 E_CTX -25 コンテキスト・エラー - 非タスクから本サービス・コールを発行した。 - CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。 - 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。 E_MACV -26 メモリ・アクセス違反 - スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。 E_OBJ -41 オブジェクト状態エラー - 自タスクにタスク例外処理ルーチンが定義されていない。
ER ena_tex ( void );