sns_tex

概要

タスク例外禁止状態の参照

C言語形式

 BOOL      sns_tex ( void );
パラメータ

なし

機能

本サービス・コールは,戻り値として,RUNNING状態のタスクがタスク例外禁止状態の場合はTRUE,そうでない場合はFALSEを返します。詳細を表19−7に示します。

表19−7  sns_texの戻り値

RUNNING
状態のタスク


RUNNING状態のタスクのタスク例外処理ルーチン

RUNNING状態のタスクのタスク例外禁止状態

戻り値

備考

存在する

定義済み

許可状態

FALSE

禁止状態

TRUE

未定義

禁止状態

TRUE

タスク例外処理ルーチンが未定義の時は,タスク例外禁止状態です。

存在しない

−

−

TRUE



戻り値

マクロ

数値

意味

TRUE

1

正常終了(タスク例外禁止状態)

FALSE

0

正常終了(タスク例外許可状態)

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。