snd_mbf

概要

メッセージの送信

C言語形式

 ER      snd_mbf ( ID mbfid, VP msg, UINT msgsz );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      mbfid;
メッセージ・バッファのID

I

 VP      msg;
送信メッセージへのポインタ

I

 UINT    msgsz;
送信メッセージのサイズ(単位:バイト)



機能

mbfidで指定されたメッセージ・バッファの状況に応じて,以下の処理を行います。

- 受信待ちキューにタスクがキューイングされている場合
msgで指定されたメッセージを受信待ちキュー先頭のタスクに渡します,これにより,該当タスクは受信待ちキューから外れ,WAITING状態(メッセージ受信待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。


- 受信待ちキューおよび送信待ちキューにタスクがキューイングされておらず,メッセージ・バッファにメッセージを格納するための空き領域がある場合
msgで指定されたメッセージをメッセージ・バッファに格納します。このとき,対象メッセージ・バッファの空き領域は以下の式で算出されるサイズだけ減少します。
 減少サイズ=up4(msgsz)+VTSZ_MBFTBL



- 受信待ちキューおよび送信待ちキューにタスクがキューイングされておらず,メッセージ・バッファにメッセージを格納するための空き領域がない場合,または送信待ちキューにタスクがキューイングされている場合
自タスクを対象メッセージ・バッファの送信待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からWAITING状態(メッセージ送信待ち状態)へと遷移させます。
なお,メッセージ送信待ち状態の解除は,以下の場合に行われます。



 
メッセージ送信待ち状態の解除操作

戻り値

rcv_mbfの発行により,対象メッセージ・バッファに空き領域が確保された。

E_OK

prcv_mbfの発行により,対象メッセージ・バッファに空き領域が確保された。

E_OK

trcv_mbfの発行により,対象メッセージ・バッファに空き領域が確保された。

E_OK

送信待ちキュー先頭のタスクが,以下のいずれかによって待ち状態を強制的に解除された。

- rel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。

- irel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。

- ter_tskの発行により,待ち状態を強制的に解除された。

- tsnd_mbfのパラメータtmoutで指定された待ち時間が経過した。

E_OK

rel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。

E_RLWAI

irel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。

E_RLWAI

vrst_mbfの発行により,対象メッセージ・バッファがリセットされた。

EV_RST

del_mbfの発行により,待ち状態を強制的に解除された。

E_DLT



備考1 メッセージを対象メッセージ・バッファに書き込む際の書き込み方法は,メッセージの送信要求を行った順に行われます。

備考2 自タスクを対象メッセージ・バッファの送信待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,FIFO順に行われます。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_PAR

-17

パラメータ・エラー

- msgsz == 0

- msgsz > (生成時に指定したメッセージの最大サイズ)

- msg == NULL

E_ID

-18

不正ID番号

- mbfid≦0

- mbfid > VTMAX_MBF

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- 非タスクから本サービス・コールを発行した。

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

E_MACV

-26

メモリ・アクセス違反

- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。

- 呼び出しタスクからのmsgが示す領域(先頭:msg,サイズ:msgsz)に対するオペランド・リード・アクセス許可がない。

E_NOEXS

-42

オブジェクト未生成

- mbfidのメッセージ・バッファが存在しない。

E_RLWAI

-49

待ち状態の強制解除

- rel_waiまたはirel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。

E_DLT

-51

待ちオブジェクトの削除

- del_mbfの発行により,待ち状態を強制的に解除された。

EV_RST

-127

オブジェクト・リセット(vrst_mbf)による待ち解除