ルネサス
ter_tsk 概要 タスクの強制終了 C言語形式 ER ter_tsk ( ID tskid ); パラメータ I/O パラメータ 説明 I ID tskid; タスクのID 機能 tskidで指定されたタスクを強制的にDORMANT状態へと遷移させます。これにより,対象タスクは,RI600PXのスケジューリング対象から除外されます。また,このとき表19−4に示す処理が行われます。 本サービス・コールを発行した際,対象タスクの起動要求がキューイングされていた(起動要求カウンタ > 0)場合には,対象タスクの状態操作(DORMANT状態への状態遷移処理)を行ったのち,対象タスクの起動(DORMANT状態からREADY状態への状態遷移処理)もあわせて行われます。このとき表19−3に示す処理が行われます。 備考 本サービス・コールは,タスクが占有していたミューテックス以外の資源(セマフォやメモリ・ブロックなど)を自動的に解放する機能はありません。タスクは,必ず終了する前に資源の解放を行ってください。 戻り値 マクロ 数値 意味 E_OK 0 正常終了 E_ID -18 不正ID番号 - tskid≦0 - tskid > VTMAX_TSK E_CTX -25 コンテキスト・エラー - CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。 - 非タスクから本サービス・コールを発行した。 - 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。 E_MACV -26 メモリ・アクセス違反 - スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。 E_ILUSE -28 サービス・コール不正使用 - 対象タスクが自タスクである。 E_OBJ -41 オブジェクト状態エラー - 対象タスクがDORMANT状態である。 E_NOEXS -42 オブジェクト未生成 - tskidのタスクが存在しない。
ER ter_tsk ( ID tskid );
ID tskid;