wup_tsk

iwup_tsk

概要

タスクの起床

C言語形式

 ER      wup_tsk ( ID tskid );
 ER      iwup_tsk ( ID tskid );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      tskid;
タスクのID

TSK_SELF: 自タスク

数値: タスクのID



機能

tskidで指定されたタスクをWAITING状態(起床待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移させます。

ただし,本サービス・コールを発行した際,対象タスクが起床待ち状態以外の場合には,状態操作処理は行わず,起床要求カウンタに1を加算します。

備考 RI600PXが管理する起床要求カウンタは,8ビット幅で構成されています。このため,本サービス・コールでは,起床要求数が255回を超える場合には,起床要求のキューイング(起床要求カウンタの加算処理)は行わず,戻り値としてE_QOVRを返します。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_ID

-18

不正ID番号

- tskid < 0

- tskid > VTMAX_TSK

- iwup_tskを発行した際,tskidにTSK_SELFを指定した。

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- タスクからiwup_tskを発行した。

- 非タスクからwup_tskを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

E_MACV

-26

メモリ・アクセス違反(wup_tskのみ)

- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。

E_OBJ

-41

オブジェクト状態エラー

- 対象タスクがDORMANT状態である。

E_NOEXS

-42

オブジェクト未生成

- tskidのタスクが存在しない。

E_QOVR

-43

キューイング・オーバフロー

- 起床要求数が255回を超えた。