19.16 周期ハンドラ情報(cyclic_hand[])
ここでは,各周期ハンドラを定義します。

形式

< >内は,ユーザが記述する部分を示します。

 cyclic_hand[ <1. ID番号> ] {
     name             = <2. ID名称(name)>;
     entry_adderess   = <3. 周期ハンドラの開始アドレス(entry_adderess)>;
     interval_counter = <4. 起動周期(interval_counter)>;
     start            = <5. 初期状態(start)>;
     phs_counter      = <6. 起動位相(phs_counter)>;
     phsatr           = <7. TA_PHS属性(phsatr)>;
     exinf            = <8. 拡張情報(exinf)>;
 };


1 ) ID番号

- 説明
周期ハンドラID番号を定義します。


- 定義形式
数値


- 定義範囲
1〜255


- 省略時の扱い
cfg600がID番号を自動的に割り当てます。


- 備考
ID番号は,1から漏れなく付与される必要があります。つまり,ID番号を指定する場合は,その値は定義するオブジェクト数以下でなければなりません。


2 ) ID名称(name)

- 説明
ID名称を定義します。指定されたID名称は,システム情報ヘッダ・ファイル(kernel_id.h)に以下の形式で出力されます。


 #define <ID名称>   <ID番号>
- 定義形式
シンボル


- 定義範囲
−


- 省略時の扱い
省略不可


3 ) 周期ハンドラの開始アドレス(entry_adderess)

- 説明
周期ハンドラの実行開始関数を定義します。


- 定義形式
関数名


- 定義範囲
−


- 省略時の扱い
省略不可


4 ) 起動周期(interval_counter)

- 説明
起動周期をミリ秒単位で定義します。


- 定義形式
数値


- 定義範囲
1〜(0x7FFFFFFF - system.tic_nume)/system.tic_deno


- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は1)を適用


5 ) 初期状態(start)

- 説明
周期ハンドラの初期状態を定義します。


- 定義形式
シンボル


- 定義範囲
以下のいずれか。


OFF: 停止状態とする(TA_STA属性なし)

ON: 動作状態とする(TA_STA属性あり)

- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時はOFF)を適用


6 ) 起動位相(phs_counter)

- 説明
起動位相をミリ秒単位で定義します。


- 定義形式
数値


- 定義範囲
0〜interval_counter


- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は0)を適用


7 ) TA_PHS属性(phsatr)

- 説明
起動位相に関する属性を定義します。


- 定義形式
シンボル


- 定義範囲
以下のいずれか。


OFF: 起動位相を保存しない(TA_PHS属性なし)

ON: 起動位相を保存する(TA_PHS属性あり)

- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時はOFF)を適用


8 ) 拡張情報(exinf)

- 説明
周期ハンドラの拡張情報を定義します。


- 定義形式
数値


- 定義範囲
0〜0xFFFFFFFF


- 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は0)を適用


- 備考
周期ハンドラには,拡張情報が渡されます。