prcv_dtq

iprcv_dtq

概要

データの受信(ポーリング)

C言語形式

 ER      prcv_dtq ( ID dtqid, VP_INT *p_data );
 ER      iprcv_dtq ( ID dtqid, VP_INT *p_data );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      dtqid;
データ・キューのID

O

 VP_INT  *p_data;
データを格納する領域へのポインタ



機能

dtqidで指定されたデータ・キューの状況に応じて,以下の処理を行います。

- データ・キューにデータが格納されている場合
データ・キューから最古のデータを取り出してp_dataで指定された領域に格納します。
送信待ちキューにタスクがキューイングされている場合は,送信待ちキュー先頭タスクの送信データをデータ・キューに格納したのち,WAITING状態(データ送信待ち状態)からREADY状態へと遷移させます。



- データ・キューにデータが格納されておらず,送信待ちキューにタスクがキューイングされている場合
送信待ちキュー先頭のタスクが指定したデータをp_dataで指定された領域に格納します。これにより,該当タスクは,送信待ちキューから外れ,WAITING状態(データ送信待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
なお,この状況は,データ・キューの容量が0の場合のみ生じます。



- データ・キューにデータが格納されておらず,送信待ちキューにタスクがキューイングされていない場合
戻り値としてE_TMOUTを返します。


戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_ID

-18

不正ID番号

- dtqid≦0

- dtqid>VTMAX_DTQ

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- タスクからiprcv_dtqを発行した。

- 非タスクからprcv_dtqを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

E_TMOUT

-50

ポーリング失敗