ルネサス
18.2.5 同期通信機能(データ・キュー) 以下に,RI600V4が同期通信機能(データ・キュー)として提供しているサービス・コールの一覧を示します。 表18−7 同期通信機能(データ・キュー) サービス・コール名 機能概要 発行有効範囲 snd_dtq データの送信 タスク psnd_dtq データの送信(ポーリング) タスク ipsnd_dtq データの送信(ポーリング) 非タスク tsnd_dtq データの送信(タイムアウト付き) タスク fsnd_dtq データの強制送信 タスク ifsnd_dtq データの強制送信 非タスク rcv_dtq データの受信 タスク prcv_dtq データの受信(ポーリング) タスク iprcv_dtq データの受信(ポーリング) 非タスク trcv_dtq データの受信(タイムアウト付き) タスク ref_dtq データ・キュー詳細情報の参照 タスク iref_dtq データ・キュー詳細情報の参照 非タスク