tget_mpl

概要

可変長メモリ・ブロックの獲得(タイムアウト付き)

C言語形式

 ER      tget_mpl ( ID mplid, UINT blksz, VP *p_blk, TMO tmout );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      mplid;
可変長メモリ・プールのID

I

 UINT    blksz;
可変長メモリ・ブロックの要求サイズ(単位:バイト)

O

 VP      *p_blk;
可変長メモリ・ブロックの先頭アドレスを格納する領域へのポインタ

I

 TMO     tmout;
待ち時間(単位:ミリ秒)

TMO_FEVR: 永久待ち

TMO_POL: ポーリング

数値: 待ち時間



機能

mplidで指定された可変長メモリ・プールからblkszで指定されたサイズの可変長メモリ・ブロックを獲得し,その先頭アドレスをp_blkで指定された領域に格納します。

ただし,本サービス・コールを発行した際,対象可変長メモリ・プールから可変長メモリ・ブロックを獲得することができなかった(要求サイズ分の連続する空き領域が存在しなかった)場合には,可変長メモリ・ブロックの獲得は行わず,自タスクを対象可変長メモリ・プールの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からタイムアウト付きのWAITING状態(可変長メモリ・ブロック獲得待ち状態)へと遷移させます。

なお,可変長メモリ・ブロック獲得待ち状態の解除は,以下の場合に行われます。

 
可変長メモリ・ブロック獲得待ち状態の解除操作

戻り値

rel_mplの発行により,対象可変長メモリ・プールに要求サイズを満足する可変長メモリ・ブロックが返却された。

E_OK

送信待ちキュー先頭のタスクが,以下のいずれかによって待ち状態を強制的に解除された。

- rel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。

- irel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。

- ter_tskの発行により,待ち状態を強制的に解除された。

- tget_mplのパラメータtmoutで指定された待ち時間が経過した。

E_OK

rel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。

E_RLWAI

irel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。

E_RLWAI

vrst_mplの発行により,対象可変長メモリ・プールがリセットされた。

EV_RST

tmoutで指定された待ち時間が経過した。

E_TMOUT



備考1 実際に獲得されるメモリ・ブロックのサイズについては,「7.3.2 可変長メモリ・ブロックのサイズ」を参照してください。

備考2 自タスクを対象可変長メモリ・プールの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,FIFO順に行われます。

備考3 獲得したメモリ・ブロックの内容は不定です。

備考4 獲得するメモリ・ブロックのアライメント数は1です。アライメント数を4とするには,可変長メモリ・プール情報(variable_memorypool[])のメモリ・プール領域に付与するセクション名(mpl_section)に個別のセクション名を指定し,リンク時にそのセクションを4バイト境界アドレスに配置してください。

備考5 待ち時間tmoutにTMO_FEVRが指定された際には“get_mplと同等の処理”を,TMO_POLが指定された際には“pget_mplと同等の処理”を実行します。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_PAR

-17

パラメータ・エラー

- blksz == 0

- blkszが獲得可能な最大サイズを超えている。

- tmout<-1

- tmout>(0x7FFFFFFF - TIC_NUME)/TIC_DENO

E_ID

-18

不正ID番号

- mplid≦0

- mplid>VTMAX_MPL

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- 非タスクから本サービス・コールを発行した。

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

E_RLWAI

-49

待ち状態の強制解除

- rel_waiまたはirel_waiの発行により,待ち状態を強制的に解除された。

E_TMOUT

-50

待ち時間が経過した,またはポーリング失敗

EV_RST

-127

オブジェクト・リセット(vrst_mpl)による待ち解除