ルネサス
18.2.10 メモリ・プール管理機能(可変長メモリ・プール) 以下に,RI600V4がメモリ・プール管理機能(可変長メモリ・プール)として提供しているサービス・コールの一覧を示します。 表18−12 メモリ・プール管理機能(可変長メモリ・プール) サービス・コール名 機能概要 発行有効範囲 get_mpl 可変長メモリ・ブロックの獲得 タスク pget_mpl 可変長メモリ・ブロックの獲得(ポーリング) タスク ipget_mpl 可変長メモリ・ブロックの獲得(ポーリング) 非タスク tget_mpl 可変長メモリ・ブロックの獲得(タイムアウト付き) タスク rel_mpl 可変長メモリ・ブロックの返却 タスク ref_mpl 可変長メモリ・プール情詳細報の参照 タスク iref_mpl 可変長メモリ・プール詳細情報の参照 非タスク