-   
 
 vsys_dwn
 ivsys_dwn
 
-   
 
 void    vsys_dwn ( W type, VW inf1, VW inf2, VW inf3 );
 void    ivsys_dwn ( W type, VW inf1, VW inf2, VW inf3 );
 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 W   type;
 
 | 
 | 
| 
 | 
 VW  inf1;
 
 | 
 | 
| 
 | 
 VW  inf2;
 
 | 
 | 
| 
 | 
 VW  inf3;
 
 | 
 | 
 
 typeには,エラー種別として発生したエラーに対応した値(1〜0x7FFFFFFF)を設定してください。なお,0以下の値はRI600V4によって予約されています。
 
 本サービス・コールからリターンすることはありません。
 
 本サービス・コールはμITRON4.0仕様外の機能です。
 
 備考	 RI600V4 内部で異常を検出した場合にも,システム・ダウン・ルーチンが呼び出されます。