13.4.3 イベントフラグ情報
といった項目を個々のイベントフラグに対して定義します。
なお,イベントフラグ情報として定義可能な数は,0〜127個に限られます。
CRE_FLG ( flgid, { flgatr, iflgptn } );
|
以下に,イベントフラグ情報で記述する項目について示します。
イベントフラグの名前を指定します。
なお,
flgidとして指定可能な値は,“オブジェクト名”に限られます。
備考 CF78V4では,イベントフラグ名とIDの対応を以下に示した形式でシステム情報ヘッダ・ファイルに出力します。このため,処理プログラム内で該当システム情報ヘッダ・ファイルをインクルードすることにより,イベントフラグ名をIDの代わりに利用することが可能となります。
【 システム情報ヘッダ・ファイル(C言語用)への出力形式 】
【 システム情報ヘッダ・ファイル(アセンブリ言語用)への出力形式 】
2 ) 属性(キューイング方式,キューイング数,クリア)
flgatr
イベントフラグの属性(キューイング方式,キューイング数,クリア)を指定します。
なお,
flgatrとして指定可能な値は,“TA_TFIFO,TA_WSGL,および,TA_CLR”に限られます。
TA_TFIFO: タスクから
wai_flg,または
twai_flgを発行した際,要求条件を満足していなかった場合には,該当タスクをイベントフラグの待ちキューにキューイング
TA_WSGL: イベントフラグの待ちキューにキューイング可能なタスク数は1個
TA_CLR: 要求条件を満足した際,ビット・パターンをクリア
備考 TA_CLRの指定を省略した場合,“要求条件を満足した際,ビット・パターンをクリアしない”となります。
システム予約領域です。
なお,
iflgptnとして指定可能な値は,“0”に限られます。