17.5.8	 可変長メモリ・プール情報
 といった項目を個々の可変長メモリ・プールに対して定義します。
 
 なお,可変長メモリ・プール情報として定義可能な数は,1つのIDに対して1個に限られます。
 
 以下に,可変長メモリ・プール情報の記述形式を示します。
 
  	
 CRE_MPL ( mplid, { mplatr, mplsz[:sec_nam ], mpl } );
 | 
 
 以下に,可変長メモリ・プール情報で記述する項目について示します。
 
 可変長メモリ・プールのIDを指定します。
なお,
mplidとして指定可能な値は“0x1〜0xff,または名前”に限られます。
 
 備考	 
mplidに“名前”を指定した場合,CF850V4はIDの自動割り付け処理を行います。なお,名前とIDの対応は,下記形式でシステム情報ヘッダ・ファイルに出力されます。
 
 #define mplid   数値
 可変長メモリ・プールの属性(キューイング方式)を指定します。
なお,
mplatrとして指定可能な値は“TA_TFIFO,TA_TPRIのいずれか”に限られます。
 
 TA_TFIFO:	可変長メモリ・ブロックの獲得要求を行った順
 
 3 )	 プール・サイズ
mplsz,メモリ領域名
sec_nam
 
 可変長メモリ・プールのサイズ(単位:バイト),および可変長メモリ・プール用に確保するメモリ領域の名前を指定します。
なお,
mplszとして指定可能な値は“0x1〜0x7ffffffcの4バイト境界値”に,
sec_namとして指定可能な値は“
メモリ領域情報で定義したメモリ領域名
sec_nam”に限られます。
 
 備考	 
sec_namの指定を省略した場合,可変長メモリ・プール用に確保するメモリ領域は“.kernel_workセクション”となります。
 
 システム予約領域です。
なお,
mplとして指定可能な値は“NULL”に限られます。