jr22


無条件分岐(PC相対)を行います。(Jump Relative)

[指定形式]

-

jr22 disp22

 

disp22に指定できるものを次に示します。

-

22ビット幅までの値を持つ絶対値式

-

ラベルのPCオフセット参照を持つ相対値式

[機能]

オペランドに指定した絶対値式,または相対値式の値と,現在のプログラム・カウンタ(PC)の値を加算したアドレスに制御を移します。

[詳細説明]

-

disp22に次のものを指定した場合,アセンブラでは,機械語命令のjr命令注が1つ生成されます。

(a)

-2097152 〜+2097151の範囲の絶対値式

(b)

ラベルのPCオフセット参照を持つ相対値式

注

機械語命令のjrは,ディスプレースメントに-2097152〜+2097151(0xFE00000〜0x1FFFFF)の範囲のイミーディエトをとります。

[フラグ]

CY

−

OV

−

S

−

Z

−

SAT

−

[注意事項]

-

disp22に,-2097152〜+2097151の範囲を越える絶対値式を指定した場合,次のメッセージが出力され,アセンブルが中止されます。

E0550230 : ディスプレースメントとして指定された値が指定可能な値の範囲を越えています。

 

-

disp22に,奇数値を持つ絶対値式を指定した場合,次のメッセージが出力され,アセンブルが中止されます。

E0550226 : 奇数のディスプレースメントが指定されています。