jr32


無条件分岐(PC相対)を行います。(Jump Relative)

[指定形式]

-

jr32 disp32

 

disp32に指定できるものを次に示します。

-

32ビット幅までの値を持つ絶対値式

-

ラベルのPCオフセット参照を持つ相対値式

[機能]

オペランドに指定した絶対値式,または相対値式の値と,現在のプログラム・カウンタ(PC)の値を加算したアドレスに制御を移します。

[詳細説明]

アセンブラでは,機械語命令のjr命令(6バイト長命令)が1つ生成されます。

[フラグ]

CY

−

OV

−

S

−

Z

−

SAT

−

[注意事項]

-

disp32に,奇数値を持つ絶対値式を指定した場合,次のメッセージが出力され,アセンブルが中止されます。

E0550226 : 奇数のディスプレースメントが指定されています。